Sobrescribir registros del módulo de fábrica
- Abra ION Setup.
- Haga clic en Ctrl + en la central de medida para seleccionarla. Esta acción hará que ION Setup pase al modo avanzado.
- Haga doble clic en la carpeta Factory Modules > Seleccione el tipo de central de medida.
- Seleccione la pestaña Setup Registers.
- Introduzca texto o caracteres para sustituir los valores de estos registros de configuración seleccionándolos y haciendo clic en Edit:
- FAC1 Device Namespace.
- FAC1 Device Name.
- FAC1 Owner.
- FAC1 Tag1.
- FAC1 Tag2.
- Haga clic en Send.
Última actualización: miércoles abril 15, 2026
© 2026 Schneider Electric. Todos los derechos reservados. Precauciones de seguridad | Aviso legal | Ayuda de la serie ION9000 | Feedback