Sobrescribir el archivo de plantilla de la central de medida

  1. Vaya a www.se.com y busque la plantilla de central de medida del dispositivo.
  2. Descargue el archivo ZIP y extraiga los archivos.
  3. Abra ION Setup.
  4. Haga clic en la central de medida para seleccionarla > Setup Assistant.
  5. Haga clic en Template > Send to Meter.
  6. Haga clic en Send.
  7. Vaya hasta los archivos extraídos y seleccione el archivo DCF.

    NOTA: El tipo de archivo FWN también es una opción.

  8. Haga clic en Open.
  9. Haga clic en Proceed. Se abrirá el cuadro de diálogo Template Paste Options.
  10. Desmarque todas las casillas y haga clic en OK.
  11. Haga clic en Yes. El proceso de sobrescritura puede tardar algunos minutos.
  12. Haga clic en OK.
  13. Haga clic en Exit y, posteriormente, en OK.