Restaurar la configuración de seguridad predeterminada
aviso
pérdida de datos
Anote la información de usuario y las contraseñas del dispositivo en una ubicación segura.
El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la pérdida de datos.
- Abra ION Setup > seleccione la central de medida > Setup Assistant.
- Haga clic en Security > Security Mode > Edit. Se abrirá el cuadro de diálogo Open Security Configuration File.
- Seleccione el archivo standard.scf y haga clic en Open. Si se le solicita, haga clic en No para utilizar el soporte de seguridad preexistente.
- Haga clic en Next para ir hasta la pantalla Define individual users/passwords.
- Haga clic en Finalizar. Se abrirá el cuadro de mensaje Confirmation.