Verificar los ajustes de seguridad de la central de medida
Genere un informe de configuración de la central de medida para visualizar los ajustes de seguridad y los privilegios de usuario.
Requisitos previos:
- Conexión de la central de medida mediante ION Setup.
- Credenciales de inicio de sesión.
Para verificar los ajustes de seguridad de la central de medida:
- En ION Setup, seleccione la central de medida y, a continuación, abra el Setup Assistant.
- Haga clic en Reports > Meter Configuration > Display. Se abrirá el informe de configuración de seguridad de la central de medida.
- Desplácese hacia abajo hasta la sección Security para validar los ajustes de seguridad de la central de medida. Por ejemplo:

- Haga clic en Close o Save As para guardar el informe en el formato de archivo .txt.
- (Opcional) Edite los ajustes de seguridad de la central de medida.