Indicadores de alarmas
La central de medida está equipada con un indicador de alarmas para mostrar qué niveles de alarma se han detectado (activo o histórico) y si las alarmas asociadas se han confirmado.
En el caso de las alarmas de prioridad alta, la pantalla también parpadeará hasta que se confirme la alarma. La central de medida también cuenta con un LED con el que indicar la condición de alarma de la central de medida.
Alarma | Icono de alarma | Parpadeo del icono de alarma | LED de alarma | Pantalla |
---|---|---|---|---|
Activa alta | Campana con relleno rojo | Parpadeante si la alarma no se ha confirmado |
|
Parpadeante si la alarma no se ha confirmado |
Activa media | Campana con relleno amarillo | Parpadeante si la alarma no se ha confirmado |
|
Sin parpadeo |
Activa baja | Campana con relleno azul | Parpadeante si la alarma no se ha confirmado |
|
Sin parpadeo |
Histórica alta | Campana con contorno rojo | Parpadeante si la alarma no se ha confirmado |
|
Sin parpadeo |
Histórica media | Campana con contorno amarillo | Parpadeante si la alarma no se ha confirmado |
|
Sin parpadeo |
Histórica baja | Campana con relleno gris | Sin parpadeo | Off (Desactivada) | Sin parpadeo |
No hay alarmas activas ni pendientes de confirmación | Campana con relleno gris | Sin parpadeo | Off (Desactivada) | Sin parpadeo |
En caso de haber varias alarmas activas, se mostrará la condición de alarma asociada con la alarma de mayor prioridad. En caso de haber varias alarmas históricas pendientes de confirmación, la central de medida muestra la condición de alarma asociada con la alarma histórica pendiente de confirmación de mayor prioridad.
NOTA: Para evitar que una alarma se muestre sin afectar a las demás funciones de medición, establezca la prioridad de alarma en Info Only.