Información de alarmas

La pantalla de la central de medida permite visualizar información acerca de las alarmas.

Solo se muestran las alarmas cuya prioridad sea baja, media o alta.

Parámetro Descripción
Alarma Nombre de la alarma (por ejemplo, Sobre THD V1).
Prioridad Prioridad de alarma baja, media o alta.
Fecha Fecha y hora en las que se activó la alarma.
Duración Duración de alarma (solo aplicable a alarmas inactivas).
Conf Fecha y hora en las que se confirmó la alarma (solo aplicable a alarmas confirmadas).
Valor

Alarma activa: valor máximo o mínimo detectado al activarse la alarma.

Alarma histórica: valor máximo o mínimo detectado en el transcurso de la duración de la alarma.