Grupos de frecuencias de oscilación subsíncrona
Los grupos de frecuencias definen rangos específicos dentro del espectro subsíncrono (0-50 Hz) que supervisa la central de medida. Para cada grupo, la central de medida calcula la magnitud RMS de las oscilaciones dentro de ese rango. Esto permite realizar un análisis específico de las frecuencias más relevantes para el sistema.
Reglas de formato
Introduzca los grupos de frecuencias como una sola cadena en el registro de configuración Frequency Groups del módulo Subsynchronous Oscillation. Cada grupo especifica un límite de frecuencia inferior y superior en hercios.
| Norma | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
| Formato básico | Cada grupo debe estar entre corchetes, con los límites inferior y superior separados por una coma. | [10.0,11.5] se interpreta como 10,0-11,5 Hz |
| Número de decimales | Introduzca hasta un decimal. Los dígitos adicionales se ignoran. | [10.0,11.567] se interpreta como 10,0-11,5 Hz |
| Límites opcionales | Si se omite un límite, el módulo utiliza el mínimo o máximo predeterminado. |
|
| Introduzca al menos un límite. | Se debe especificar al menos un límite. | [,] no es válido. |
| Límite de caracteres | La combinación de todos los grupos no debe superar los 600 caracteres. | N/A |
Ejemplo de entrada e interpretación
Entrada:
[0.1,49.4][10.0,11.567][5.0,][,10.5]
Interpretación:
| Rango de entrada | Rango interpretado | Grupo de frecuencia |
|---|---|---|
[0.1,49.4]
|
0,1-49,4 Hz | 1 |
[10.0,11.567]
|
10,0-11,5 Hz | 2 |
[5.0,]
|
5,0-50 Hz | 3 |
[,10.5]
|
0-10,5 Hz | 4 |