Supervisión de oscilaciones subsíncronas
Las oscilaciones subsíncronas se producen por debajo de la frecuencia fundamental de un sistema eléctrico. Estas oscilaciones suelen abarcar un rango de entre 0 y 50 Hz y pueden ser indicativas de problemas que pueden provocar resonancia mecánica o inestabilidad en los equipos.
La central de medida puede ayudar a detectar oscilaciones subsíncronas.
Descripción general
Utilice la monitorización de oscilaciones subsíncronas para analizar de forma continua una señal de entrada numérica (por ejemplo, de potencia o de intensidad).
Su central de medida supervisa las oscilaciones subsíncronas:
-
Convirtiendo los últimos 10 segundos de datos del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia.
-
Identificando los diez componentes de frecuencia con mayor magnitud dentro del rango de 0 a 50 Hz.
Nota:
La central de medida ignora las puntas por debajo del más alto de estos dos umbrales:
-
Una magnitud inferior a 0,1.
O
-
Una magnitud inferior al 0,1 % de la magnitud media de la ventana deslizante.
-
-
Calculado las magnitudes RMS de hasta 50 grupos de frecuencias configurables.
-
Repitiendo la transformación y los cálculos aproximadamente cada segundo.
Para obtener más información sobre el módulo Subsynchronous Oscillation,