Requisitos previos de la HSTC

Para utilizar la función de HSTC, necesitará lo siguiente:

  • Central de medida ION9000T.
  • Archivos de programación de la ION9000T (v2.2.x o posterior).
  • ION Setup (v3.2.x o posterior).

La función de HSTC no es compatible con otras centrales de medida de la serie ION9000.