Asignar un lector designado para la notificación del registro de eventos
Es posible asignar la función de lector designado para el registro de eventos.
Cuando se ha configurado Designated Reader, las entradas del registro de eventos se consideran como no leídas hasta que el lector designado las revisa o hace una copia de seguridad de las mismas en un almacenamiento externo. Cuando se informa al lector designado de que el registro de eventos está casi lleno, es posible implantar una estrategia de copia de seguridad o revisión del registro de eventos antes de sobrescribir las entradas más antiguas. Esta función contribuye a garantizar que las entradas del registro de eventos no se sobrescriban antes de ser revisadas. Utilice ION Setup para seleccionar a un usuario como lector designado.
- Abra ION Setup.
- Haga clic en Ctrl + en la central de medida para seleccionarla. Esta acción hará que ION Setup pase al modo avanzado.
- Abra la carpeta EventLogCtl Modules y haga doble clic en EventLogCtl.
- Especifique las credenciales de inicio de sesión según sea necesario.
- Haga clic en la pestaña Setup Registers.
- Seleccione Designated Reader y haga clic en Edit.
- Establezca como Designated Reader al usuario encargado de revisar el registro de eventos (USER1 - USER50) y haga clic en OK.