Configuración de los ajustes de red de syslog mediante ION Setup

Para configurar los ajustes de red de syslog mediante ION Setup:

  1. Inicie ION Setup.
  2. Abra el Setup Assistant correspondiente a su central de medida.
  3. Haga clic en Communications > Advanced Ethernet > SysLog.
  4. Seleccione Enable Syslog y haga clic en Edit.
  5. Seleccione Yes para habilitar el servidor syslog o seleccione No para deshabilitarlo.
  6. Haga clic en OK.
  7. Seleccione Syslog Server y haga clic en Edit.
  8. Introduzca la dirección IPv4 o una dirección IPv6 address para el servidor syslog.

    NOTA: Es necesario introducir la dirección IP del servidor sislog, no el nombre de dominio completo del servidor.

  9. Haga clic en OK.
  10. Verifique que el servidor syslog recibe información de registro de la central de medida.

    NOTA: Si el registro Enable Syslog está habilitado pero el registro Syslog Server no contiene una dirección IP, se genera un evento en el registro de eventos para indicar que syslog está habilitado sin servidor IP.