Configuración de información horaria mediante ION Setup

El usuario podrá establecer la hora y la fecha y configurar los ajustes de sincronización horaria por medio de ION Setup.

NOTA: La pantalla Clock le permite establecer el día de inicio de la semana para la función de periodos horarios (o tiempos de uso).

NOTA: Deberá ajustar manualmente la información de fecha y hora si el dispositivo se instaló en una ubicación cuya zona horaria sea distinta de la del ordenador en el que se ejecuta ION Setup.

  1. Inicie ION Setup.
  2. Abra el Setup Assistant correspondiente a su dispositivo.
  3. Haga clic en Clock > Timezone.
  4. Seleccione cualquier parámetro y haga clic en TimeSync para sincronizar la fecha y la hora del dispositivo con el ordenador en el que se ejecuta ION Setup.
  5. De ser necesario, haga clic en DST Settings para modificar las fechas de inicio y finalización del horario de verano en la central de medida.
  6. Seleccione el parámetro que desea configurar y haga clic en Edit. Escriba la contraseña si así se le solicita.
    ParámetroValorDescripción
    TimeZoneEstablece la zona horaria a partir de las zonas horarias disponibles en el sistema operativo del ordenador.
    NOTA: Este parámetro también permite sincronizar las configuraciones de horario de verano de la central de medida con las del ordenador.
    Time Sync TypeUTC o LOCALEspecifica el formato de hora del mensaje de sincronización horaria.

    UTC (hora universal coordenada) es equivalente a la hora del meridiano de Greenwich (GMT).

    LOCAL es la hora local habiendo aplicado la información de horario de verano y de zona horaria.

    • Para la sincronización horaria SNTP/NTP y PTP, establezca Time Sync Type en UTC.

    Time Sync SourceCOM1, COM4, ETHERNET, ETHERNET - ION, ETHERNET - DNP, ETHERNET - PTP, IRIG-BEstablece qué puerto del dispositivo acepta mensajes de sincronización horaria.

    Los mensajes de sincronización horaria recibidos en otros puertos se ignoran.

    • Para la sincronización horaria GPS, establezca Time Sync Source en COM1 (o COM4).
    • Para la sincronización horaria SNTP/ NTP, establezca Time Sync Source en ETHERNET.
    • Para la sincronización horaria de ION, establezca Time Sync Source en ETHERNET - ION.
    • Para la sincronización horaria DNP, establezca Time Sync Source en ETHERNET - DNP.
    • Para la sincronización horaria de PTP, establezca Time Sync Source en ETHERNET - PTP.
    • Para la sincronización horaria IRIG-B, establezca Time Sync Source en IRIG- B .
    Clock SourceInternal, Line Freq, COMMEstablece la fuente del reloj:

    • Internal: reloj interno de la central de medida.
    • Line Freq: la frecuencia de red medida del sistema de alimentación es la fuente reloj.
    • COMM: puerto de comunicaciones de la central de medida (empleado por la fuente de sincronización horaria por IRIG-B, GPS o ETHERNET - PTP).

    DST OffsetNumeric Bounded Format/Elapsed Interval FormatEspecifica la cantidad de tiempo que se adelanta la hora local mostrada al entrar en el horario de verano. Si se especifica un valor de cero, se deshabilita esta función y la hora local no se ajusta al horario de verano.
    Start of the WeekMonday-SundayEspecifica el día de comienzo de la semana que se utiliza con fines de tendencias y pronósticos.
    NOTA: Al modificar el día de comienzo de la semana, se borran todos los datos de tendencias y pronósticos.
  7. Si usa la sincronización horaria por SNTP/NTP, introduzca la siguiente información en Communications > Advanced Ethernet > NTP:
    ParámetroValorDescripción
    Enable NTP Time SyncNTP, SNTP, NoNTP: especifica sincronización horaria por NTP.

    SNTP: especifica sincronización horaria por SNTP.

    NOTA: Se recomienda utilizar el protocolo SNTP para aplicaciones relacionadas con el consumo eléctrico.

    No: no se utiliza la sincronización horaria por NTP ni por SNTP.

    NTP Time Sync IntervalValor numérico o valor del intervalo transcurridoEspecifica la frecuencia con la que la central de medida sincroniza la hora por SNTP.
    NOTA: Este parámetro no se utilizan el caso de NTP.
    Event Logging Threshold (solo NTP y PTP)De 0,000001 a 1,000000Especifica la diferencia temporal mínima (en segundos) necesaria para que una sincronización horaria se registre como evento.

    Este parámetro puede configurarse de tal forma que ayude a impedir que el registro de eventos de la central de medida se colapse con eventos de sincronización horaria.

    NTP ServerNombre de dominio o dirección IP del servidorEspecifica la dirección IP (o un nombre de dominio plenamente cualificado en caso de que el DNS se encuentre activo) del servidor SNTP o NTP.
  8. Si usa la sincronización horaria por GPS serie, introduzca la siguiente información en Communications > Serial Settings :
    ParámetroDescripción
    Protocol Seleccione la configuración de GPS que coincide con la del receptor GPS.
    Baud rateLa velocidad en baudios recomendada para la sincronización horaria por GPS es de 9600 bps.
    Serial portLos bits de parada/paridad recomendados para la sincronización horaria por GPS son 8N1.