Reinicio de la central de medida mediante la pantalla
Puede reiniciar el dispositivo mediante la pantalla para ayudar a solucionar problemas.
Nota: El dispositivo no estará disponible durante el reinicio.
Requisitos previos:
-
Usuario con acceso a la configuración de seguridad.
Realizar el reinicio mediante la pantalla
advertencia
Riesgo de funcionamiento imprevisto
| ● | No utilice la central de medida en aplicaciones de control o protección críticos en las que la seguridad de las personas o de los equipos dependa del funcionamiento del circuito de control. |
| ● | Tenga en cuenta que podrían originarse cambios de estado imprevistos en las salidas digitales cuando se interrumpe la alimentación de la central de medida o tras realizar una actualización del firmware de esta. |
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo, lesiones graves o incluso la muerte.
Para realizar un reinicio mediante la pantalla:
-
Abra Menú de config.
Consejo: Para abrir el Menú de config., seleccione
y, a continuación, desplácese hasta Menú de config. -
Desplácese hasta Reinicio de la central de medida y, a continuación, seleccione
. -
Si se le solicita, introduzca las credenciales del dispositivo y, a continuación, seleccione OK.
-
Seleccione
para confirmar el Reinicio de la central de medida.
Verificación del reinicio de la central de medida
Tras realizar un Reinicio de la central de medida, compruebe que la central de medida se ha reiniciado buscando el evento de reinicio de central de medida registrado.
Para encontrar un evento de reinicio de central de medida registrado mediante la pantalla:
-
Seleccione
. -
Utilice los botones de navegación para desplazarse hasta Eventos y, a continuación, seleccione
. -
Seleccione el evento más reciente y, a continuación, seleccione
.Consejo: El primer evento de la lista es el más reciente.
-
Confirme que los detalles del evento incluyen:
-
Fecha
-
Tiempo
-
Fuente: Panel frontal
-
Evento: Reinicio de la central de medida
Nota: La información de fecha y hora del evento debe coincidir con el momento en que reinició la central de medida.
-