Aplicación del bloqueo de consumo eléctrico a la central de medida

El bloqueo de la central de medida se aplica y se retira gracias al interruptor correspondiente, ubicado en la base de esta.

peligro

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA EXPLOSIÓN O DESTELLO POR ARCO ELÉCTRICO

  • Utilice un equipo de protección individual (EPI) adecuado y siga las prácticas de seguridad para trabajos eléctricos. Consulte las normas NFPA 70E y CSA Z462 u otras normas locales aplicables.
  • Antes de realizar cualquier trabajo en el dispositivo o iniciar cualquier operación con él, apague todas las fuentes de alimentación del dispositivo y del equipo en el que está instalado.
  • Utilice siempre un voltímetro de rango adecuado para confirmar que el equipo está apagado por completo.

El incumplimiento de estas instrucciones ocasionará la muerte o lesiones de gravedad.

  1. Abra la cubierta del interruptor de bloqueo de consumo eléctrico.
  2. Localice el interruptor de bloqueo de consumo eléctrico.
  3. Encienda o apague el interruptor de bloqueo de consumo.
  4. Cierre la cubierta del interruptor del bloqueo de consumo eléctrico y asegúrese de que queda bien sujeta.
  5. De ser necesario, precinte la cubierta del interruptor de bloqueo de consumo eléctrico.