Mesures de sécurité

L’installation, le raccordement, les tests et l’entretien doivent être effectués conformément aux normes électriques nationales et européennes.

danger

RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, D’EXPLOSION OU D’ECLAIR D’ARC ELECTRIQUE

  • Portez un équipement de protection individuelle adapté et respectez les consignes de sécurité électrique courantes. Consultez les normes NFPA 70E, CAN/CSA Z462 ou autres normes locales.
  • Coupez toute alimentation de cet appareil et de l’équipement dans lequel il est installé avant de travailler sur ou dans l’équipement.
  • Suivre les directives de la section relative au câblage dans le guide d’installation correspondant.
  • Utilisez toujours un tensiomètre correctement calibré pour vous assurer de l’absence totale de tension.
  • Ne pas de fier aux données de l’appareil pour déterminer si la tension est coupée.
  • Ne pas dépasser les valeurs nominales maximales de cet appareil.
  • Ne court-circuitez pas les bornes de secondaire du transformateur de tension (TT).
  • N’ouvrez pas les bornes de secondaire du transformateur de courant (TC).
  • Mettre à la terre le circuit secondaire des TC.
  • Utiliser uniquement des transformateurs de courant basse puissance (TCBP) approuvés pour cet appareil.
  • Ne connectez pas les signaux de secondaire des TC aux bornes TCBP basse tension de l’appareil.
  • Ne jamais installer des TC ou des TCBP dans un équipement où ils dépasseraient 75 % de l’espace de câblage d’une section de l’équipement.
  • Ne jamais installer des TC ou des TCBP là où ils risqueraient de bloquer des ouvertures d’aération, ni dans des zones d’échappement d’arc électrique d’organe de coupure.
  • Ne jamais installer des TC ou des TCBP en utilisant des méthodes de câblage de Classe 2 ni pour le raccordement d’équipements de Classe 2. Consultez la norme NFPA 70.
  • Sécuriser les conducteurs de secondaire des TC ou TCBP de façon à éviter tout contact avec des circuits sous tension.
  • Considérer le câblage des communications et des E/S comme sous tension et dangereux jusqu’à preuve du contraire.
  • Remettre en place tous les appareils, portes et couvercles avant de mettre cet appareil sous tension.

Le non-respect de ces instructions entraînera la mort ou des blessures graves.

Remarque : Voir la norme CEI 60950-1 pour d’autres informations sur les communications et le câblage des E/S raccordées à des dispositifs multiples.

avertissement

Fonctionnement inattendu

Ne pas utiliser cet appareil pour le contrôle ou la protection critiques des personnes, des animaux, des biens ou des équipements.

Le non-respect de ces instructions peut entraîner des dommages matériels et des blessures graves voire mortelles.

 

avertissement

RISQUES POUVANT AFFECTER LA DISPONIBILITÉ, L'INTÉGRITÉ ET LA CONFIDENTIALITÉ DU SYSTÈME

  • Changez les mots de passe et codes d’accès par défaut afin d’empêcher tout accès non autorisé aux paramètres et aux informations de l’appareil.
  • Désactivez les points d’accès/services et comptes par défaut non utilisés, quand c’est possible, pour réduire au minimum les voies d’entrée des attaques malveillantes.
  • Protégez les appareils en réseau par plusieurs niveaux de cyberdéfense (pare-feu, segmentation du réseau, détection des intrusions et protection du réseau).
  • Suivez les bonnes pratiques de cybersécurité (moindre privilège, séparation des tâches, etc.) afin de limiter le risque de communication non autorisée, de perte, de modification de données et de journaux, d’interruption des services ou de fonctionnement inattendu.

Le non-respect de ces instructions peut entraîner des dommages matériels et des blessures graves voire mortelles.