注意事项

FCC

本设备已经过充分测试,结果表明其符合 FCC 规定第 15 部分对 B 类数字设备的限制。这些限制旨在针对有害干扰,为住宅设施提供合理保护。本设备生成、使用并且可辐射射频能量,如果不按照说明安装和使用,可能对无线电通信造成有害干扰。但是,不保证在具体的安装使用中不会发生干扰。如果通过打开和关闭本设备,确定本设备确实对收音机或电视机接收造成有害干扰,则建议用户尝试采用以下措施中的一种来消除干扰:

  • 重新调整接收天线的方向或位置。
  • 增大设备和接收器的间距。
  • 将本设备连接到与接收器电源插座不在同一电路上的插座。
  • 咨询经销商或有经验的收音机/电视技术员寻求帮助。

用户注意:任何未经Schneider Electric批准的变更或修改可导致用户无权限操作设备。

本数字设备遵从 CAN ICES-3 (B) /NMB-3(B) 标准。