测量仪配置

ION Setup 设备配置工具

ION Setup 是一款免费的测量仪配置工具,使用它可通过以太网或串行通信远程配置测量仪的功能。

  • 使用设置屏幕指导您完成测量仪的配置过程。
  • 使用实时数据屏幕可验证测量仪配置。
  • 使用数据屏幕查看可测量仪记录的数据。
  • 使用图表功能可查看测量仪记录的波形。
  • 在 ION Setup 高级模式下直接使用模块。

www.se.com 下载 ION Setup

ION Setup 转换到高级模式

  1. 打开 ION Setup
  2. Ctrl + 单击测量仪以将其选中。这会将 ION Setup 切换为高级模式。