电能管理系统中的测量仪
作为您的能量管理系统中的关键设备,PowerLogic™ ION9000 系列测量仪为各种电力系统值提供高精度的测量和计算,对收集到的数据进行分析,提醒您潜在的问题,并与各种显示和分析软件集成。
它对采集到的数据进行分析,警告您潜在的问题,并与各种先进控制软件集成,例如 EcoStruxure™ Power Operation EcoStruxure™ 和 Power Monitoring Expert,以及基于云的能源管理软件,例如 EcoStruxure™ Energy One Hub。
为了进一步分析,您还可以将测量仪与 EcoStruxure™ Power Advisor 连接,以增强电力网络的性能和维护水平。