选项模块

可选模块与测量仪分开订购,无需专门的设备即可连接到测量仪。

根据可选模块与测量仪的外部 I/O 总线的物理连接方式对其进行标识。

直接连接到测量仪的第一个连接模块是模块 A。连接到模块 A 的第二个模块是模块 B。测量仪最多支持 4 个外部模块:

可选模块由测量仪的 ION 模块进行监视和控制。外部 I/O 模块映射到相应的 ION 模块:

可选模块的物理位置 ION 模块映射
模块 A 至模块 D 端口 A 至端口 D
可选模块端子连接器标签 ION 模块映射
模拟输入 A1 至 A(n) 模拟输入模块 A1 至 A(n)
模拟输出 Q1 至 Q(n) 模拟输出模块 Q1 至 Q(n)
数字输入 S1 至 S(n) 数字输入模块 S1 至 S(n)
数字/继电器输出 R1 至 R(n) 数字输出模块 R1 至 R(n)