配置计量参数
使用 ION Setup 配置测量仪的计量功能。
- 启动 ION Setup 并打开测量仪的 Setup Assistant。
- 在 Metering Setup > Basic 中配置参数。
- 在 Metering Setup > Advanced 中配置参数,如果适用。
Advanced 选项卡 参数 数值 描述 PhaseOrder ABC、ACB 电力系统电压相的旋转顺序 V4 PT Prim 1-999,999 V4 电势互感器的初级绕组电压额定值 V4 PT Sec 1-999,999 V4 电势互感器的次级绕组电压额定值 I4 Prim 1-999,999 I4 电流互感器的初级绕组电流额定值 I4 Sec 1-999,999 I4 电流互感器的次级绕组电流额定值 I5 Prim 1-999,999 I5 电流互感器的初级绕组电流额定值 I5 Sec 1-999,999 I5 电流互感器的次级绕组电流额定值 Scale Rev Param ON、OFF 指定计费读数是以初级还是次级值显示
(ON = 初级值,OFF = 次级值)
1 演示模式仅限演示目的,不使用测量仪输入端子来显示值。