出厂默认设置
首次连接到测量仪时使用这些默认值。
参数 | 缺省值 |
---|---|
登录测量仪网页的用户名 | USER1 |
登录测量仪网页或访问显示屏的密码 | 0 |
IP 地址1 | 169.254.0.10 |
子网掩码 | 255.255.0.0 |
Gateway | 0.0.0.0 |
RS-485 |
COM1 设备 ID:100 COM4 设备 ID:103 |
语言 | 中文 |
1 也可以使用 IPv6 链接本地地址。有关更多信息,请参阅通过以太网自我发现。