BACnet/IP 设置

参数 数值 描述
设备 ID 设置    
设备 ID

0-4194302

注: 可将 Device ID 设置为 4194303,但此值仅用于指示 BACnet 设备未初始化、禁用或未使用。

指定 BACnet 设备对象的实例编号(用于 Object_Identifier 属性)。默认 Device ID 是已转换为十进制的 MAC 地址的最后五位(十六进制)。

我们建议更改默认 Device ID 以降低攻击者获取设备信息的风险。

提示: Device ID 在 BACnet/IP 网络上必须是唯一的。

设备模式设置    
设备模式 NormalForeign

将设备行为定义为 BACnet 设备:

  • Normal: 您的设备将通过 BACnet 网络通讯,无需注册到 BACnet 广播管理设备 (BBMD)。

  • Foreign:您的设备将在 BACnet 网络上注册为外部设备。注册请求将发送到 BBMD,由 BBMD 地址定义。

BBMD 地址 IPv4 地址

指定设备注册为外部设备的 BBMD 的 Ipv4 地址。

如果您不知道 BBMD 地址,请联系您的本地网络管理员。

端口 1-65535 指定发送注册请求的 BBMD 的 UDP 端口。如果此字段留空,则使用默认端口号 (47808)。
对象名称设置    
以太网设备名称 最多 49 个字符

指定 BACnet 设备对象的 Object_Name 属性。

提示: Object_Name 属性在 BACnet/IP 网络中必须是唯一的。

默认情况下,测量仪的名称为 <meter type>-<last six digits of MAC address>。例如,MAC 地址为 006078173393 的测量仪出现在网络中时名称为 <meter type>-173393。

注: Ethernet Device Name 也用于具有 DNS 和 DPWS 的 DHCP。更改 Ethernet Device Name 将影响您使用 DHCP 和 DPWS 访问或查找设备的方式。

有关 BACnet 选项模块的更多信息,请参见 www.se.com 上提供的 ION Reference