使用 ION Setup 更改网络协议设置
网络协议设置 | 描述 |
---|---|
HTTPS With HTTP Redirect | 重定向所有 HTTP 请求以使用 HTTPS。 |
HTTPS | 仅允许客户端计算机和托管网页的测量仪内置 Web 服务器之间的安全访问和加密通信。 |
Disabled | 关闭测量仪的网络功能并阻止对测量仪 Web 服务器的所有访问。 |
要使用 ION Setup 更改网络协议设置:
- 打开 ION Setup 并选择测量仪的 Setup Assistant。
- 单击 Communications > Advanced Ethernet > Protocols 选项卡。
- 选择 Web 协议并单击 Edit。
- 选择网络协议设置。
- 更改 HTTPS With HTTP Redirect 和 HTTPS 的默认指定端口号。这需要附加更改后的通过 HTTPS 访问测量仪网页的端口号,例如:<meter IP address>:<changed https port number>。