使用测量仪网页配置基本以太网设置

可以使用测量仪网页来配置测量仪的 IPv4、IPv6 和 TCP/IP 设置。

配置通信参数时,请确保至少保留一条能够完全访问设备的通信路径,否则可能永久丧失更改测量仪配置和访问其他数据的能力。

注意

无法访问

确保您有足够的访问权限能够与测量仪进行通信并进行配置。

若不遵循这些说明,可能会导致无法访问设备。

 

请联系网络系统管理员以获取您的 IP 地址及其他以太网网络配置值。

要使用测量仪网页配置基本以太网设置:

  1. 连接到测量仪的网页。

    如果未配置其他以太网连接设置,则可以使用其默认 IPv4 地址或 IPv6 链接本地地址来连接到测量仪,或者使用通过以太网自我发现功能,然后双击测量仪的网络图标来进行连接。

  2. 导航至设置 > 以太网
  3. 为设置输入适当的值。
  4. 单击高级设置可配置其他高级以太网设置,例如,需要时可设置超时和启用/禁用某些以太网协议。
  5. 单击应用

    注: 如果更改了用户访问网页的地址,则需要在单击应用后重新连接到网页。

网页中可用的以太网设置
参数 数值 描述

MAC 地址

只读

介质访问控制 (MAC) 地址是出厂设置值,仅供参考。

以太网设备名称

可配置

以太网设备名称由以下对象使用:

  • DPWS,用于通过以太网自我发现。

  • 在 DHCP 和 DNS 上唯一标识测量仪的主机名。

  • BACnet 设备对象的 Object_Name 属性。

默认情况下,测量仪的名称为 <meter type>-<last six digits of MAC address>。例如,MAC 地址为 006078173393 的测量仪出现在网络中时名称为 <meter type>-173393。

域名

有关参数值,请与您的本地网络管理员联系。

测量仪所在网络中的以太网域名。

首选 DNS

有关参数值,请与您的本地网络管理员联系。

如果您的网络使用 DNS,则为您网络首选 DNS 服务器的 IP 地址。

备用 DNS

有关参数值,请与您的本地网络管理员联系。

如果您的网络使用 DNS,则为您网络备用 DNS 服务器的 IP 地址。

 

网页中可用的 IPv4 设置
参数 数值 描述
IPv4 分配模式

已存储

DHCP

已存储:测量仪将您手动输入的 IP 地址用于 IPv4 (地址、子网掩码和网关)。

DHCP:测量仪从网络的 DHCP 服务器获取其 IP 地址。

存储的 IPv4 地址

有关参数值,请与您的本地网络管理员联系。

您的设备的互联网协议地址。

存储的 IPv4 子网掩码

有关参数值,请与您的本地网络管理员联系。

您的网络的以太网 IP 子网地址。

存储的 IPv4 网关

有关参数值,请与您的本地网络管理员联系。

您的网络的以太网 IP 网关地址。

如果将分配模式设置为 DHCP,则网页还将显示获取的 IPv4 设置。

注: 要禁止使用 IPv4 通信,请将分配模式设置为存储,并将 IPv4 地址设置为 0.0.0.0。

 

网页中可用的 IPv6 设置
参数 数值 描述
IPv6 分配模式

已存储

DHCPv6

已存储:测量仪将您手动输入的 IP 地址用于 IPv6 (全局地址、网关地址)。

DHCPv6:测量仪从网络的 DHCP 服务器获取其 IP 地址。

IPv6 链接本地地址

只读

IPv6 链接本地地址为工厂设置,为只读。

存储的 IPv6 全局地址

有关参数值,请与您的本地网络管理员联系。

您的设备的互联网协议地址。

存储的 IPv6 网关

有关参数值,请与您的本地网络管理员联系。

测量仪将通信路由至不同网络或子网所用的地址。如果您不设置此参数或地址不正确,可能会导致发现通信变慢或者发生通信错误。

如果将分配模式设置为 DHCP,则网页还将显示获取的 IPv6 设置。

注: 要禁止使用 IPv6 通信,请将高级设置中的启用 IPv6设置为 No

注: 在网络浏览器中键入 Ipv6 地址时,必须将其置于方括号中,例如:
http://[fe80::260:78ff:fe04:5943]”。