使用 Secure ION 连接到设备

使用 ION 软件通过 Secure ION 连接到设备。

如果在联网模式下使用 ION SetupPower Monitoring Expert,应将设备配置为使用 Secure ION 编程的 IP 端口。

前提条件:

必须将您的 IT 基础设施配置为允许 Secure ION 端口上的流量通过。

要连接到使用 Secure ION 的设备:

  1. Device Properties 中,将 IP Port 设置为 Secure ION 端口:
  2. 单击 OK

注: 如果要在 ION Setup 中使用单一 ION 设备模式连接到设备,ION Setup 将尝试自动连接到 Secure ION 端口。如果定义的端口在您的网络上不可用,设备将使用 ION over TCP 进行连接。您可以使用 ION 软件配置设备以覆盖默认连接过程,有关详细信息请参阅设置 ION 协议连接和端口号

相关概念:

Secure ION

Secure ION 安全证书