DLMS/COSEM
设备语言消息规范 (DLMS) 由国际标准 IEC 62056 描述。它定义了可互操作环境的结构化建模和测量仪数据交换。
DLMS 支持诸如远程读取测量仪数据、远程控制和增值服务之类的应用,用于计量不同种类的能源,例如电、水、天然气或热能。
COSEM 代表“电能计量配套规范”。它是用于与电能计量设备进行通信的接口模型,提供了可通过通信接口使用的功能的视图。该模型使用面向对象的方法。
COSEM 模型允许采用与制造商无关的受控方法来识别、检索和解释任何测量仪中保存的信息。
欲了解有关,请参阅 DLMS/COSEM 和 ION 技术技术说明,在 在 www.se.com 上提供 上提供。