分布式网络协议 (DNP)
测量仪可以作为 DNP 从设备集成到 DNP 网络中。
分布式网络协议版本 3.0 (DNP 3.0) 是一种开放式协议,供电力部门用于在变电站计算机、远程终端设备 (RTU)、智能电气设备(IED,例如测量仪)和主控站之间进行通信和互操作。
DNP 支持的功能和默认实施
您的测量仪已预配置为可执行基本的 DNP 从设备功能。
测量仪最多可支持三个使用 DNP 3.0 协议的并行连接(会话);每个串行端口使用一个,最多有三个可使用以太网,或其中两个的组合。可以进行的组合情况取决于测量仪的通信选项。会话由其中一个测量仪通信端口上的所有传入和传出 DNP 主-从设备流量组成。
对于串行 DNP 通信,必须为测量仪上相应的串行通信端口指定 DNP 协议,而不需要配置测量仪的以太网端口。
您可以使用配置软件来修改测量仪的默认 DNP 映射。
可以从 DNP 控制继电器和模拟输出设备中将数据导入测量仪。这是一项高级功能,仅供深入了解 DNP 3.0 和 ION 协议的用户使用。
有关连接到测量仪和访问 Setup Assistant 的说明,请参阅ION Setup在线帮助,Setup Assistant 可用于修改测量仪的 DNP 端口设置和默认 DNP 映射。
欲了解有关,请参阅