ION 会话
ION 会话使用会话令牌 ID 来验证对设备的 ION 请求。第一个 ION 请求将用户凭据发送到设备。验证成功后,设备会创建一个唯一的、不可转让的 ION 会话令牌 ID。随后的 ION 请求使用该 ION 会话令牌 ID 进行验证,而不是用户凭证。
ION 会话令牌 ID 具有固定的 5 分钟不活动会话超时。
启用 ION 会话不需要任何配置。
注: ION over TCP 和 ION over TLS (Secure ION) 均包括 ION 会话验证。
相关概念:
ION 会话使用会话令牌 ID 来验证对设备的 ION 请求。第一个 ION 请求将用户凭据发送到设备。验证成功后,设备会创建一个唯一的、不可转让的 ION 会话令牌 ID。随后的 ION 请求使用该 ION 会话令牌 ID 进行验证,而不是用户凭证。
ION 会话令牌 ID 具有固定的 5 分钟不活动会话超时。
启用 ION 会话不需要任何配置。
注: ION over TCP 和 ION over TLS (Secure ION) 均包括 ION 会话验证。
相关概念:
最近更新: 星期一 四月 13, 2026
© 2026 Schneider Electric. 保留所有权利。 安全措施 | 免责声明 | ION9000 系列帮助 | 反馈