以太网 Modbus 设备先决条件
为了使测量仪作为以太网 Modbus 设备运行,必须完成一些前提条件配置。
注: 您不需要为测量仪进行任何 Modbus 特定的配置,即可使其作为 Modbus 客户端设备在以太网上运行。
前提条件 | 描述 |
---|---|
以太网 | 所有设备必须具有有效的以太网连接。 |
IP 地址 | 所有设备必须具有唯一的 IP 地址。 |
端口 | 所有设备必须通过以太网端口 502 进行 Modbus TCP 通信。 |
注: 同时支持多个 Modbus TCP 连接的设备可能存在通信延迟。调整您的网络超时设置以适应此情况。