Modbus 以太网网关实施
测量仪 Modbus 以太网网关实施有一些具体问题。
Modbus 请求通过以太网使用 Modbus/TCP 发送至网关测量仪。如果此请求使用其中一个下游串行设备的从设备 ID 地址,则测量仪使用 Modbus RTU 来将消息转发至该设备。当下游设备做出响应时,网关测量仪会将响应转发回 Modbus 客户端。除了 Modbus 服务器地址 1 至 247,Modbus 网关还支持服务器地址 255,它只可向网关测量仪发送 Modbus 请求。
对于 Modbus 网关,您必须安装并配置串行 Modbus 服务器设备并将其连接至已连接以太网的 Modbus 网关测量仪。确保每台串行设备均已被配置为使用相同的波特率通过 Modbus 进行通信,且具有唯一的设备 ID。配置网关测量仪的串行端口以使用 Modbus Master 协议并启用 Modbus 网关功能,在 ION Setup 中创建 Modbus 网关站点或电能管理系统,并将串行设备添加至 Modbus 网关站点。
注: Modbus 以太网网关最多支持 32 个 Modbus TCP 连接。