MQTT 连接设置
MQTT 连接设置定义了设备如何连接到 MQTT 代理。指定代理地址和客户端 ID 以建立通信。如果代理服务器需要身份验证,可选地提供用户名和密码。
| 参数 | 数值 | 描述 |
|---|---|---|
| 代理地址 | 完全限定域名 (FQDN)、IPv4 地址、IPv6 地址 |
输入 MQTT 代理的 FQDN 或 IP 地址。 注: 若您为代理地址输入了 FQDN,测量仪将通过其 Ipv4 接口连接至该代理。要使用 Ipv6 连接,请输入 IPv6 代理地址。 提示: 如果端口号与默认值 (8883) 不同,则可以包含端口号,例如: |
| 客户端 ID | 1–23 个字符 |
为 MQTT 客户端输入一个唯一标识符。 有效的客户端 ID:
|
| 用户名 | 1–255 个字符 |
输入用户名以通过代理进行身份验证。 有效的用户名:
|
| 密码 | 1–511 个字符 |
输入密码以通过代理进行身份验证。 注: 密码为只写模式。 有效的密码:
在固件升级和应用模板时会删除密码。 注意 通信丢失 请确保在升级固件或应用模板后重新输入 MQTT 密码。 不遵守这些说明可能会导致通讯丢失。
|
注: 要不经身份验证进行连接,请保留用户名和密码为空。