协议、端口和连接
您的设备支持的以太网协议允许通过 IP 服务端口同时进行多个连接。
通过启用或禁用以太网协议,您可以控制测量仪是否接受新的套接层连接请求。更改一个端口的设置不会影响其他现有连接。您也可以更改端口号,具体情况取决于使用的协议。
注: 某些协议端口号是只读的且不可配置。
| 协议 | 端口(默认) | 连接数 |
|---|---|---|
| ION (ION over TCP) | 7700 | 8 1 |
| Secure ION (ION over TLS) | 7443 | 8 1 |
| Modbus TCP 2 | 502 | 8 1 |
| Modbus RTU over Ethernet 2 | 7701 | 8 1 |
| BACnet/IP | 47808 | 不适用 |
| DNP | 20000 | 8 1 |
| DLMS | 4059 | 8 1 |
| Modbus TCP(专用)2 | 502 | 32 |
| EtherGate (COM1) | 7801 | 1 |
| EtherGate (COM4) | 7802 | 1 |
| DHCP | 67 (68) | 1 |
| SFTP | 22 | 2 |
| Webserver (HTTPS) 3 | 443 | 10 |
| SNMP | 161 | 不适用 |
| SMTP 服务器(电子邮件),仅限传出 | 25 | 1 |
| NTP | 123 | 1 |
| IEC 61850 | 102 |
5 |
1 – ION、Secure ION、Modbus TCP、Modbus RTU over Ethernet、DLMS 和 DNP 共享这八个同时存在的连接。您最多可以有 3 个 DNP 连接。您最多可以有一个 DLMS 连接。
2 – 必须为 Modbus 网关功能启用这些协议。
3 – 这些用于测量仪的网页。
相关任务: