SFTP 文件夹和文件权限
SFTP 文件夹结构:
| 文件夹 | 描述 |
|---|---|
| COMTRADE_1 - COMTRADE_3 | 从这些文件夹查看 COMTRADE 文件。用户具有文件的读取权限。 |
| documents | 将任何类型的文件添加到此文件夹。用户可以完全控制文件。 |
| IEC61850 | 将 IEC 61850 配置 (CID) 文件添加到此文件夹以激活 IEC 61850 功能。用户可以完全控制根目录中的文件,并具有读取日志文件夹中文件的权限。 |
| optionModuleUpg 和 rmdUpg | 将用于测量仪显示屏或可选模块的固件升级文件上传到这些文件夹。用户可以完全控制文件。 |
| web | 通过将自定义网页转移到 Web 子文件夹中,将其添加到测量仪。此文件夹是储存测量仪的默认页面的地方。用户可以完全控制文件。 |