简单网络管理协议 (SNMP)
在测量仪上启用 SNMP 后,您的测量仪即支持简单网络管理协议 (SNMP)。您需要将测量仪的管理信息库 (MIB) 文件(可从 www.se.com 获取)上载到管理您的测量仪的网络管理系统 (NMS) 中。
SNMP 是传输控制协议/互联网协议 (TCP/IP) 协议组的一部分。SNMP 是一种应用层协议,允许在设备间交换网络管理信息,通过它可以管理网络性能并识别和处理带有不同类型设备的网络上出现的问题。
SNMP 配置假定您已深度了解 SNMP、通讯网络和连接测量仪的电力系统。
关键术语
代理
|
驻留在受管设备上与设备和 NMS 交互的软件。
|
受管设备
|
SNMP 网络中的测量仪。
|
共有名称/字符串 |
帮助验证受管设备和 NMS 之间的请求的文本字符串。 |
受管对象 |
MIB 文件中提及的任何参数。 |
MIB |
组织层次树中的 OID 的管理信息库。 |
NMS |
执行应用程序以监控和控制设备的网络管理站、管理器或客户端。NMS 必须有标准和自定义的 MIB 文件以及 SNMP 管理器软件。 |
OID |
唯一识别并标记 MIB 中的受管对象的对象识别符。 |
陷阱接收器 |
配置为接收陷阱的 NMS,其 IP 地址是 SNMP 陷阱目的地。 |