计算最大 kWh/脉冲(脉冲分量)值

要计算 kWh/脉冲(脉冲分量)值,请用您期望的最高 kW 值除以所需的脉冲速率。

请确保所需的脉冲速率不超过数字输出的最高脉冲速率。

注: 要将 kWh/脉冲转换为脉冲/kWh,您必须反转该值(求倒数)。例如,1.8 kWh/脉冲变为 0.556 脉冲/kWh。

脉冲分量计算示例

对于最大负载为 1600 kW,脉冲速率为每秒钟 2 个脉冲,则 kWh/值计算如下:

  1. 将 1600 kW 的负载转换为 kWh/秒:
    (1600 kW)*(1 小时) = 1600 kWh
    (1600 kWh)/(3600 秒) = (X kWh)/(1 秒)
    X = 0.444 kWh/秒
  2. 计算每脉冲所需的 kWh:
    (0.444 kWh/秒)/(2 脉冲每秒) = 0.222 kWh/脉冲
  3. 使用 KYZ 输出模式时,如果需要,将 KY 调整到每 2 个转换产生一个脉冲。
    (0.222 kWh/脉冲)/(2) = 0.111 kWh/脉冲

欲了解有关,请参见 ION Reference 帮助中的校准脉冲器模块