使用 ION Setup 配置可选模块模拟输入

您可以使用 ION Setup 来配置模拟输入。

模拟输入在可选的 I/O 模块上可用。

您可以根据测量仪的模拟源和输入范围计算零刻度和满刻度值。

确保已正确配置要使用的模拟输入端口,并连接至有效的外部模拟信号源。

  1. 启动 ION Setup
  2. 打开测量仪的 Setup Assistant
  3. 单击 Expansion Modules > Option I/O Modules 并选择与带有要配置的模拟输入的可选模块相对应的模块选项卡。
  4. 选择模拟输入通道并单击 Edit。提示时输入关口表密码。系统将显示该模拟输入的设置屏幕。
  5. 通过选择参数并单击 Edit 来配置模拟输入。
    参数值/范围描述
    Zero scale0 至 ±109与最小模拟输入信号相匹配的最小源值。
    Full scale0 至 ±109与最大模拟输入信号相匹配的最大源值。
    Port-实际模拟输入端口连接。
    ModeVoltage、current确定模拟输入监控电压还是电流。
    Update RateOne Second/High Speed定义输入的更新频率。