数字输入

数字输入应用

数字输入通常用于监控开关或触点的状态,例如电路断路器上的状态触点。

它们也可用于脉冲计数或输入量测量应用,例如:监控 WAGES (水、空气、天然气、电力和蒸汽),或者条件电能应用或 IRIG-B 时间同步。

脉冲模式

如果将输入模式设置为“脉冲”,则当状态输出从“关”变为“开”时,在触发输出上会产生一个脉冲。当状态从“开”变为“关”时,不会产生脉冲。

KYZ 模式

如果将输入模式设置为“KYZ”,则每次状态转换(例如,从“关”转换到“开”和从“开”转换到“关”)都会在触发输出上生成一个脉冲。

A/C 模式

如果将输入模式设置为“A/C”,则将数字输入端口配置为检测是否存在低压 AC 信号。下图显示了如何使用数字输入来监控低压交流风扇控制器的运行。

IRIG-B 时间同步

您可以使用数字输入将测量仪时间同步到 IRIG-B 时间源。

您可以将 IRIG-B 时间源连接至测量仪的数字输入以进行 IRIG-B 时间同步。要进行 IRIG-B 时间同步,您必须配置测量仪的数字输入和测量仪时钟。

注: 为了提高精确性,请使用测量仪底座上的数字输入。