数据查看网页示例

您可以使用存储在测量仪上的示例网页来创建自定义数据查看网页。

示例网页存储在测量仪内置 SFTP 站点的 documents 文件夹中。

测量仪 Modbus 寄存器映射可从 www.se.com 上下载。

如果需要,可以将测量仪 ION 名称文档与测量仪固件文件打包在一起,后者可从 www.se.com上下载。

数据查看网页必须存储在测量仪内置 SFTP 站点中的 web/monitoring 文件夹内。可通过在测量仪网页上选择监控主菜单选项卡来查看自定义网页。

配置除描述内容以外的 HTML 代码是一个高级过程,只能由深入了解网页以及测量仪对其处理方式的人员工来执行。

 

数据查看网页结果示例

注: 下图仅出于展示目的。您的测量仪的网页可能同下图展示的不一样。

A HTML 文件名
B 内容窗格标题
C 行标题
D 单位
E 列标题
F 指定的寄存器瞬时值
G 第二个内容窗格 A 标题