报警或状态 LED 指示灯
测量仪上具有报警和状态 LED。
这些 LED 指示灯不能配置为其他用途。
LED 指示灯 | 描述 |
---|---|
状态 |
关:未通电 稳定绿色:正常工作 红色闪烁:无通信(仅限远程显示屏) 稳定红色:需要升级固件(仅限远程显示屏) 红色/绿色闪烁:启动或固件升级序列正在进行中 |
报警 |
关:没有活动或未确认的历史报警 开:已确认活动报警 闪烁:活动报警 注: 显示屏背光闪烁表示存在未确认的高优先级活动报警。 |