交替模式数据显示屏幕
测量仪的默认显示屏幕显示有关被监控的电力系统的已测量和已计算信息。
注: 最小值、最大值(峰值)、平均值和使用时间 (TOU) 值通常通过按“更多”按钮打开其他屏幕列表来访问。
菜单 | 子菜单 | 内容 |
---|---|---|
概述 | 概述 | 电力系统摘要 |
报警 | 活动报警, | 可以查看和确认活动报警。 |
历史报警 | 可以查看和确认历史报警。 | |
基本读数 | 电压 |
|
电流 | ||
频率 | ||
电源 | 功率摘要 |
每相和总 kW、kVAR 和 kVA 值以及最小和最大值。 |
需量 | 需量值交付值和接收值,包括峰值需量。 | |
功率因数 | 每相和总功率因数以及最小和最大值。 | |
电能 | 电能 | 电能交付值-接收值,交付值和接收值。 |
事件 | 事件 | 测量仪事件日志条目列表和详细信息。 |
电能质量 | EN50160 |
EN50160 值。 |
谐波 | 电压和电流谐波,带有单个和总谐波值。 | |
相量 |
带有幅度和角度值的相量图。 |
|
输入/输出 | 数字输入 | 数字和模拟 I/O 和计数。 |
数字输出 | ||
模拟输入 | ||
模拟输出 | ||
铭牌 | 铭牌 |
|
自定义屏幕 | — | 自定义屏幕 |
设置菜单 | — | 访问设置菜单屏幕。 |