自动缩放功能
测量仪显示屏和网页上的测量单位会自动缩放,具体取决于初级电压和初级电流的值。
电压单位根据初级电压值进行缩放:
初级电压值 | 单位或缩放 |
---|---|
< 1000 | V |
1000-999,999 | kV |
电流单位根据初级电流值进行缩放:
初级电流值 | 单位或缩放 |
---|---|
< 1000 | A |
1000-999,999 | kA |
功率单位根据(初级电流 x 初级电压 x 3)的值进行缩放:
(初级电流 x 初级电压 x 3)值 | 单位或缩放 |
---|---|
< 1,000,000 | kW、kVAR 或 kVA |
1,000,000-999,999,999 | MW、MVAR 或 MVA |
≥ 1,000,000,000 | GW、GVAR 或 GVA |