显示模式

测量仪具有三种显示模式,且可以访问测量仪的设置屏幕:

  • 正常模式显示屏 (NORM) – 在正常模式下,测量仪会自动滚动显示一系列可自定义的显示屏。您可以添加或删除正常模式显示屏幕。如果没有正常模式显示屏幕,测量仪将显示一条消息,指出没有可用的屏幕。要退出正常模式,请按主页按钮以访问显示模式选择屏幕。
  • 交替显示模式 (ALT) – 在交替模式下,您可以导航以查看其他屏幕。您不能修改默认的交替模式显示屏幕,但可以添加自定义屏幕。要退出交替显示模式,请选择正常显示模式以进入显示模式选择屏幕。
  • 测试模式 (TEST) – 在测试模式下,您可以手动滚动浏览一系列默认屏幕。要退出测试模式,请按主页按钮,然后选择退出测试模式
  • 注: 在测试模式下,测量仪的计费数值将停止累计,并将数据发送到专用的测试模式寄存器。退出测试模式时,将清空这些寄存器。

在正常、交替或测试模式下按主页按钮,即可访问测量仪的设置屏幕。要退出设置屏幕,请按主页按钮。