显示设置

可以使用显示屏配置基本显示屏参数。

屏幕设置

参数 数值 说明
背光超时 0-7200 指定自上次按下按钮后显示屏背光持续点亮多少秒钟

标签和符号设置

参数 数值 说明
相位标签 ABC、123 设置电压和电流相位标签
测量符号 IEEE、IEC 指定将 IEEE 还是 IEC 测量符号应用到显示的值
功率因数规则 IEEE、IEC 指定将 IEEE 还是 IEC 功率因数规则应用到显示的值

数字格式设置

参数 数值 说明
数位分组 1000.0、1,000.0、1 000,0 指定数位显示时如何分组
电压分辨率 1.、1.X、1.XX、1.XXX、1.XXXX 指定显示的电压的小数位数
电流分辨率 1.、1.X、1.XX、1.XXX、1.XXXX 指定显示的电流的小数位数
功率分辨率 1.、1.X、1.XX、1.XXX、1.XXXX 指定显示的功率和电能测量的小数位数