网络安全

您的设备具有以下安全功能

  • 使其成为 NERC CIP 兼容设施的一部分。欲了解有关 NERC 可靠性标准的详细信息请转至北美电力可靠性委员会网站。
  • 符合 IEC 62443 国际标准中商业 IT 系统和工业自动化与控制系统 (IACS) 产品的网络安全标准。欲了解有关 IEC 62443 国际标准的信息请转至国际电工委员会网站。

包含有关产品网络安全的信息。网络管理员、系统集成商以及调试、操作、维护或停用设备的人员应查看建议操作以在受保护的环境中保护您的设备。

警告

降低系统可用性、完整性和保密性的潜在危害

  • 更改默认密码以防止对设备设置和信息进行未经授权的访问。
  • 在可能的情况下禁用未使用的端口/服务和默认帐户以最大程度地减少恶意入侵的途径。
  • 将联网设备置于多层网络防护下(例如防火墙、网段及网络入侵检测和保护)。
  • 采用网络安全最佳实践(例如︰最低权限、分割责任)以帮助防止出现未经授权的数据和日志泄露、丢失或修改、服务中断或不符合设计意图的操作。

若不遵照这些说明可导致死亡、严重伤害或设备损坏。

 

本节中的主题