覆盖通信模块寄存器

  1. 打开 ION Setup。
  2. Ctrl + 单击测量仪以将其选中。这会将 ION Setup 切换为高级模式。
  3. 双击 Comm Modules 文件夹 > Ethernet > Setup Registers
  4. 键入文本或字符以通过选择它们来替换网络基础结构设置寄存器的值,然后单击 Edit。一些寄存器包括:
    • 存储的 IPv4 地址。
    • 存储的 IPv4 子网掩码。
    • 存储的 IPv4 网关。

      注: 可以使用文本替换 IP 值。

    • 首选 DNS。
    • 备用 DNS。
    • 所有服务器。
    • 所有端口号。
    • 以太网设备名称。
    • 存储的 IPv6 全局网关。
    • 域名。
  5. 单击 Send