覆盖测量仪模板文件

  1. 访问 www.se.com 并搜索适合您的设备的测量仪模板。
  2. 下载 ZIP 文件并解压文件。
  3. 打开 ION Setup。
  4. 单击测量仪以将其选中 > Setup Assistant
  5. 单击 Template > Send to Meter 选项卡。
  6. 单击 Send
  7. 导航到解压的文件并选择 DCF 文件。

    注: FWN 文件类型也是一个选项。

  8. 单击 Open
  9. 单击 Proceed。随即打开“Template Paste Options”对话框。
  10. 清除所有复选框并单击 OK
  11. 单击 Yes。覆盖过程可能需要几分钟时间来完成。
  12. 单击 OK
  13. 单击 Exit,然后单击 OK