存储安全配置文件
ION Setup 将安全配置更新推送到测量仪后,它会提示您将编辑的安全设置存储到编码的安全配置文件 (SCF)。
我们建议您在更改测量仪安全设置时使用新文件名存储 SCF 文件。如果您不使用新的 SCF 文件名,您的更改将覆盖您打开的 SCF 文件中的设置。
注: 如果您不将安全更改存储到 SCF 文件,则您的更改仅存储在测量仪上;不会保留您的安全配置的其他记录。
ION Setup 将 SCF 文件存储在以下文件夹中:C:\ProgramData\Schneider Electric\ION Setup\Security
将测量仪的安全配置文件 (SCF) 存储在受保护的位置。
警告
潜在降低系统的可用性、完整性和保密性
将安全配置文件 (SCF) 存储到安全站点。
未能遵守这些说明可能会导致死亡、严重伤害、设备损坏或永久丢失数据。
管理敏感系统文件如何安全存储的网络安全策略因站点而异。与设施 IT 系统管理员合作,确保此类文件得到妥善保护。
安全日志文件
首次存储 SCF 时文件, ION Setup 将在 \Security 文件夹中创建安全日志文件 (SECURITY.LOG)。
安全日志文件 (SECURITY.LOG) 包含从 ION Setup 保存的安全配置文件的历史记录。
使用 SECURITY.LOG 跟踪测量仪安全配置更改,并为要在另一个测量仪中编辑或使用其安全设置的测量仪选择正确的 SCF 文件。
注: 安全日志文件存储为纯文本格式。