验证测量仪安全设置
生成测量仪配置报告以验证测量仪的安全设置和用户权限。
前提条件:
- 使用 ION Setup 建立测量仪连接。
- 登录凭据。
要验证测量仪安全设置:
- 在 ION Setup 中选择测量仪,然后打开 Setup Assistant。
- 单击 Reports > Meter Configuration > Display。随即打开测量仪的测量仪配置报告。
- 向下滚动到安全性部分验证测量仪的安全设置。例如:

- 单击 Close 或 Save As 将报告保存为 .txt 文件。
- (可选)编辑测量仪安全设置。