查看和下载事件日志
生成事件日志报告,以协助进行网络安全事件调查。
事件日志包含测量仪配置更改和电能管理系统事件。
前提条件:
- 使用 ION Setup 建立测量仪连接。
- 登录凭据。
- 配置事件日志和报警。
要查看和下载事件日志:
- 打开 > 选择测量仪 > Setup Assistant。
- 单击 Reports > Event Log > Display。随即打开“Log reports”对话框。
- 选择报告的记录范围并单击 OK:
随即打开您的测量仪的事件日志。
注: 只有所有可用记录和最后一个选项可用于事件日志。
- 单击 Save As。
- 选择 CSV 或 TXT > Save。
- 单击 Close。