使用显示屏禁用和启用报警

当您在系统上执行维护任务或希望阻止骚扰报警时,可以使用显示屏来禁用报警。

注: 要停止显示报警而不影响其他计量功能,请将报警优先级设置为仅信息

要使用显示屏禁用报警:

  1. 按显示屏上的主页按钮。
  2. 设置菜单 > 报警设置
  3. 选择
  4. 编辑。提示时输入测量仪密码。
  5. 按向上或向下图标在报警中导航。当前选定项后面将显示灰色条。
  6. 要选择条目,请选择以便启用/禁用。
  7. 选择接受更改。
  8. 选择确认。
  9. 完成系统维护任务。
  10. 启用已禁用的报警。